WAGO 的創立

2024年3月11日
2000-2009

激動人心的時刻

WAGO 50 週年 – WAGO 和經濟的激動人心的時刻!2001年,WAGO 在 2000 多名員工和嘉賓的見證下隆重慶祝了成立 50 週年。2003 年 3 月,另一個值得慶祝的理由是:從 Spirent PLC 公司成功回購。WAGO 再次成為 100% 家族企業 – 這是一個值得驕傲的時刻。隨著採用直接插入式 CAGE CLAMP® 的新型軌道式接線端子台的開發,彈簧匣連接技術的第二次革命終於隨之而來。憑藉採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台,WAGO 改進了其現有的彈簧匣連接技術,尤其是其操作方式。此次升級推出了另一項技術,該技術很快成為市場標準。WAGO 內部測試實驗室的認證驗證了其全面的測試能力。

2000 年代的產品開發和事件

  • 2001年:WAGO 丹麥成立
  • 2001: WAGO WINSTA® 模組化配電系統
  • 2003: WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台
  • 2004年:WAGO 芬蘭和 WAGO 墨西哥成立
  • 2004 年:WAGO 222 系列 – 適用於所有類型導線的導線連接器
  • 2005年:WAGO 巴西、WAGO 挪威和 WAGO 瑞典成立
  • 2005 年:WAGO SPEEDWAY I/O 系統(用於 IP67 應用)
  • 2006年:WAGO 匈牙利成立
  • 2006 年:WAGO 信號轉換器和插拔式繼電器模組
  • 2007年:WAGO 俄羅斯和 WAGO 土耳其成立
  • 2009年:WAGO 台灣和 WAGO 阿拉伯聯合大公國成立
MM-17597_decade_collages_2000.jpg

2000 年代里程碑

2003

回購公司股份 – WAGO 再次歸家族所有

在與 Bowthorpe Holdings Ltd(後來更名為 Spirent PLC)建立了 39 年互惠互利的合作夥伴關係後,2002 年底出現了回購 Spirent PLC 所持 WAGO 全部股份的機會。董事總經理 Wolfgang 和 Sven Hohorst 確信,他們必須抓住這個機會。這就是 WAGO 在 2003 年 3 月再次成為 100% 家族企業的原因。員工們的反應:熱烈和感人的掌聲。這是一個感恩的時刻,也是對未來的重要支持。

2003

邁向獨立

WAGO 再次成為 100% 的家族企業 – 獨立且靈活。除了凝聚力之外,回購還使公司能夠自由地捍衛內部價值觀,並全面落實內部理念。進行了以前無法實現的投資,追求國際化,並根據內部願景選擇生產地點。在墨西哥、挪威和瑞典設立了新的子公司,隨後又相繼設立了更多 WAGO  分公司。回歸家族企業是成功的。

2003

帶有 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的 TOPJOB® S 軌道式接線端子台

繼 1977 年 CAGE CLAMP® 技術問世後,彈簧匣連接技術的第二次革命於 2003 年發生:Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術。藉助 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,WAGO 透過專注於操作改良了現有的彈簧匣連接技術。與 CAGE CLAMP® 一樣,這是適用於所有類型導線的通用連接,但對使用者來說具有很大的附加價值:單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入 – 無需任何工具。這項技術最終將成為 WAGO 產業的典範。

2009

測試實驗室認證

作為彈簧匣連接技術的發明者,WAGO 將自己的經驗納入國家測試規範,並從1962年開始納入國際測試規範。WAGO 與 DIN、VDE 和 IEC 委員會的廣泛合作導致了具有彈簧匣連接的產品獲得了全球認可。2009 年,德國認證協會 (DAkkS) 根據 ISO IEC EN 17025 為該公司自己的測試實驗室授予了認證。對 WAGO 品質要求的特別認可。其優勢是顯而易見的:公認的實驗室結果使其速度更快,測試過程透過協調變得更加透明和簡單,並且可以靈活地應對過程中的變化,進而節省大量時間。

2009

WAGO 確保實踐品質

根據 1951 年以來獲得的彈簧匣連接技術的經驗,WAGO 制定了自己的測試標準,該標準遠遠超過了規定的測量值。WAGO 產品只有在符合公司要求時才開始銷售。如今,實驗室中的 50 多名員工積極與開發人員合作,直到滿足產品的所有需求。WAGO 實驗室經理也代表許多 IEC 委員會(數量即將增加)並積極參與國際測試要求的制定。多年來,WAGO 一直以此方式保證其自身產品的最大品質和產業的發展。

從那時到現在

在這裡深入瞭解 WAGO 其他數十年的企業歷史