[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startseite", "item": "https://www.wago.com/ch-de" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Branchenlösungen", "item": "https://www.wago.com/ch-de/branchen" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Smart Factory", "item": "https://www.wago.com/ch-de/smart-factory" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Fertigungsindustrie", "item": "https://www.wago.com/ch-de/smart-factory/fertigungsindustrie" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Referenz", "item": "https://www.wago.com/ch-de/smart-factory/fertigungsindustrie/referenz-pioniere-projektieren-in-bestzeit" } ] } [{"url":"/branchen","name":"Branchenlösungen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/smart-factory","name":"Smart Factory","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/smart-factory/fertigungsindustrie","name":"Fertigungsindustrie","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/smart-factory/fertigungsindustrie/referenz-pioniere-projektieren-in-bestzeit","name":"Referenz","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referenz

Pioniere projektieren in Bestzeit

Entspannte Zeiten müssen das gewesen sein, als die ersten Röntgeninspektionssysteme auf den Markt kamen. „Damals wussten wir kaum, was ppm bedeutet“, so F&E-Leiter Martin Sokolowski augenzwinkernd. Heute geht es bei Nordson MatriX nicht nur um immer bessere Auflösung in Höchstgeschwindigkeit. Auch die Maschinen entstehen in Bestzeit, obwohl keine der anderen gleicht. Den hohen Individualisierungsgrad unterstützen schon immer WAGO-Automatisierungsbausteine – und seit neustem die Engineering-Software CODESYS.

CODESYS

  • Als Early Birds setzen MatriX-Entwickler auf e!COCKPIT

  • Modular zu schnellen Entwicklungszeiten
  • e!COCKPIT – Komfort für Programmierer und Endanwender

Als Early Birds setzen MatriX-Entwickler auf CODESYS

Immer genauer, immer schneller, immer flexibler: An Röntgeninspektionssysteme setzen Hersteller hochpreisiger oder sicherheitsrelevanter Produkte höchste Anforderungen. Nordson MatriX erfüllt sie auf Basis eines Modulkonzepts, das sich von der Mechanik bis zur Steuerungsprogrammierung erstreckt. MatriX-Anlagen dienen der Qualitätskontrolle von Elektronik-Bauteilen ebenso wie von medizinischen Implantaten oder von Gussteilen. Die Referenzliste reicht von namhaften Kunden aus der Automobil- und Medizinbranche bis hin zu Großkunden aus der Consumer-Electronics Branche.

Seit 1998 produziert der Feldkirchener Hersteller mit weltweit rund 100 Mitarbeitern die automatisierten Maschinen. Von Anfang an war WAGO-Technik dabei. Zunächst suchten die Ingenieure einfach nur ein I/O-System, das über ETHERNET anzuschließen war. Bei WAGO wurde man fündig, entschied sich aber kurze Zeit später für die völlig neuen Feldbuscontroller. Zunächst wurden sie ohne SPS-Programm als reine Remote-I/Os eingesetzt. Doch den Entwicklern war schon damals bewusst, dass sich zukünftige Echtzeitanforderungen an die Steuerungsaufgaben nicht ausschließlich mit einer PC-Anwendung und einem TCP/IP basierenden Remote-IO realisieren lassen würden. So wurde in den folgenden Jahren auch die Controller-Funktionalität genutzt und gesteigert. Jede neue Controller-Generation von WAGO brachte den für die Weiterentwicklung der Maschinen nötigen Performance-Zuwachs. Damals hieß MatriX noch Macrotron Process Technologies und betrachtete schon zu dieser Zeit die Automatisierung seiner Röntgenprüfsysteme als eine seiner Kernkompetenzen. Unter dem Namen MatriX Technologies startete das Unternehmen 2004 dann richtig durch und verzeichnete überzeugende Zuwachsraten. Seit 2015 gehört MatriX schließlich zur Nordson-Gruppe.

Die Automatisierungsexperten des Unternehmens sind stark gefragt. Steuerungen programmieren, Schaltpläne generieren, für eine integrierte Automatisierung sorgen, die mit der fortschreitenden Miniaturisierung der Elektronik und zahlreichen weiteren Anforderungen der diversen Kundengruppen mithält – ihre Arbeit gewährleistet die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die Abnehmer erwarten dabei nicht nur, dass die Maschinen zur Qualitätssicherung extrem kurze Zykluszeiten unterstützen und mit einer hohen Auflösung arbeiten. Sie wollen die Automated Inline X-ray Inspection Systems, kurz AXI, wie auch die anderen MatriX-Maschinen für die zerstörungsfreie Prüfung zeitnah nach ihrer Bestellung erhalten.

factory_fliessband_getraenkedosen_blanco_2000x1500.jpg

Modular zu schnellen Entwicklungszeiten

Solch kurze Lieferzeiten bei Sondermaschinen stellen hohe Anforderungen an das Maschinenkonzept und die Projektierung. Christoph Bestle, der seit 2009 Elektroplanung, Schaltplanerstellung und PLC-Programmierung bei MatriX verantwortet, nutzt für die Programmierung des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 die Entwicklungsumgebung WAGO-I/O-PRO für Steuerungssysteme auf Basis von CoDeSys 2. Den hohen Projektierungsaufwand, der etwa für neue Anwendungsfelder wie die sogenannten „Final Assembly Tests“ von verpackten hochpreisigen Consumer-Produkten wie Smartphones oder von Medizinprodukten anfällt, konnte er mit diesem System gut stemmen. Die I/O-Komponenten oder Steppercontroller von WAGO betrachtet er als Module, die er – ebenso wie etwa die Sicherheitskomponenten von Pilz – für die Automatisierung im Rahmen der modularen Maschinenkonzepte je nach Anforderung kombinieren kann.

Immer wieder macht MatriX die Erfahrung, mit WAGO einen Partner zu haben, der ein umfangreiches Produktportfolio bietet, auf das MatriX stets erfolgreich zurückgreifen kann. Martin Sokolowski, Leiter F&E und Engineering bei MatriX, führt dies auf die Ausrichtung auf die zahlreichen mittelständischen Maschinenbauer in Deutschland zurück. Er meint: „WAGO kümmert sich auch um kleine Stückzahlen und unterstützt so unseren Drive in der Entwicklung.“ Der persönliche Kontakt über viele Jahre ist ihm zu seinen Lieferanten ebenso wichtig wie zu den Kunden von MatriX.

Das IEC-61131-kompatible Programmiersystem bringt dem Maschinenbauer einen großen Vorteil: in Form einer integrierten Visualisierung. Christoph Bestle erläutert: „Wir installieren das Engineering-Tool auf jeder Maschine. Das macht uns flexibel, wenn kleine Anpassungen im Feld nötig sind.

Durch die gezielte Integration der neuesten WAGO-Controller-Generation, wie sie MatriX seit Jahren konsequent durchführt, gelingt es den Entwicklern zugleich, die Weichen zum Einsatz der neuen Engineering-Software zu stellen. Denn ein Mitglied der neuesten PFC-Familie, der PFC200, ist das Migrationsprodukt für den Wechsel vom CoDeSys-2-basierten WAGO-I/O-PRO auf das neue System , das auf CoDeSys 3 aufbaut. Der PFC200 unterstützt beide Softwaregenerationen. Ohne aufwendige Änderung der Hardwareplanungen oder Stücklisten gelingt so der Übergang auf besonders leicht.

e!COCKPIT – Komfort für Programmierer und Endanwender

Der wichtige Entwicklungsschritt, den WAGO durch den Übergang zum CoDeSys-3-basierten Tool vollzog, kommt MatriX direkt zugute. „Wesentlich moderner “, so bezeichnet Bestle das neue Projektierungstool , „wesentlich moderner, insbesondere im Vergleich zum alten Projektierungstool“. Allein schon das Look-and-feel der völlig neuen WAGO-Entwicklungsumgebung überzeugten ihn auf den ersten Blick. Die Software, die neben Hardwarekonfiguration und Programmierung auch Simulation, Visualisierung und Inbetriebnahme unterstützt, basiert auf CoDeSys 3. Bestle lobt die integrierte Visualisierung: „Sie erleichtert unseren Technikern und vor allem unseren Endkunden die Diagnose und Fehlersuche, insbesondere wenn es um Schnittstellenprobleme geht.“ Und natürlich profitiert er selbst auch von dem integrierten Tool, für dessen Projektierung er direkt aus dem SPS-Programm zugreifen kann.

Ein erstes großes Projekt mit hat er bereits erfolgreich durchgeführt. „Den Komfort habe ich bei der Projektierung wirklich genossen, etwa die Eingabehilfen beim Programmieren“, sagt er. So entstand eine Computertomographie-Inspektionsmaschine, mit deren Hilfe Batterien für Consumer-Artikel inspiziert werden.
Damit der Entwickler auch komplexe Projekte in Bestzeit meistert, unterstützt die Engineering-Software an vielen Ecken. Mit der Netzwerkansicht lassen sich die klassischen Netzwerkprotokolle wie MODBUS leicht planen und programmieren. Dank Drag-and-drop- und Copy- and-paste-Funktionen gelingt das intuitiv. Bei der Applikationserstellung wird Nordson MatriX künftig auch weiterhin von der hohen Wiederverwendbarkeit von Softwaremodulen profitieren. Auf diese Weise wird das bewährte Baukastenkonzept des Maschinenbauers weiter unterstützt.

Viel Einarbeitung ist bei nicht nötig – vor allem für diejenigen, die wie Bestle bereits IEC-61131-Kenntnisse haben. Sie werden sich in der CoDeSys-3-basierten Software schnell zu Hause fühlen. Für Komfort und Geschwindigkeit sorgen die vorgefertigten Bibliotheken und das sogenannte Ribbon-Design mit übersichtlicher Menüleiste. Nur die für den jeweiligen Arbeitsschritt relevanten Funktionen rücken in den Vordergrund. Das erhöht die Übersicht und spart Zeit.
factory_referenz_nordson_2000x1500.jpg

Aperçu des produits

WAGO en pratique

Références dans le domaine de la technologie de fabrication

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous proposons pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie de fabrication.

Sans entretien et gain de temps

Les perceuses CNC de Schmoll sont utilisées dans le monde entier. Les bornes sur rail TOPJOB®-S de WAGO permettent de câbler l'installation électrique.

factory_referenz_schmoll_torsten-thom_markus-winterschladen_reihenklemmen_2000x1500.jpg
Référence

Automatisation appropriée pour les machines modulaires

Dans la construction de machines spéciales, des solutions modulaires sont nécessaires pour connecter les actionneurs et les capteurs. WAGO y est préparé avec sa gamme.

factory_fliessband_motoren_2000x1500.jpg
Référence

Alimentation en énergie sur numéro sécurisé

Schaeffler utilise des coupleurs de bus de terrain de WAGO pour surveiller ses systèmes de production, avec lesquels le traitement des messages d'erreur est beaucoup plus élégant.

factory_fliessband_maschinen_laufbaender_2000x1500.jpg
Référence
Votre interlocuteur chez WAGO

Weitere Serviceangebote:

Recommandations à lire

Davantage dans le domaine des solutions

La technologie d'automatisation et de contact de WAGO n'est pas uniquement représentée dans le domaine de la production. Découvrez les solutions proposées par WAGO dans d'autres secteurs.

Technique des courants forts

Technique des courants forts

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Technique des courants forts
Marine et Offshore

Marine et offshore

Qu'il s'agisse d'applications dans la construction navale ou d'applications onshore/offshore : WAGO allie innovation et fiabilité et est plus apprécié car il est également un partenaire flexible pour de nombreux fournisseurs de navires.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marine et offshore
Gestion d'énergie

Gestion d'énergie

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1125px.jpg
Gestion d'énergie
Chaîne d'approvisionnement

Chaîne d'approvisionnement

Prendre ses responsabilités signifie regarder non seulement votre propre entreprise, mais toute la chaîne d'approvisionnement. WAGO applique des normes sociales et environnementales à ses partenaires.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg
Chaîne d'approvisionnement