グリッドの翻訳者
エネルギー標準により、エネルギー発電事業者と需要家は仮想発電所に接続するのは容易です。その理由はさまざまな通信プロトコルを使用して、オブジェクトと変数を共通項に運ぶからです。WAGO コントローラは既に新しい仕様の要求を満たしています。

再生可能電力のシェアは着実に、急速に、また国際的に増加しています。しかしながら太陽光や水力による発電は変動するため、グリッド管理には不利な面があります。不安定な供給は、発電出力を予測してグリッドの安定性を確保するのをより難しくします。しかしグリッドの負荷を軽減するソリューションがあります。
再生可能エネルギー源の増加に伴ってシステムのセキュリティを確保するために、グリッド運用者はグリッドに過負荷が起きた場合、遠隔で太陽光発電や風力発電システムのフィードイン容量を削減することができます。再生可能エネルギー法は、発電所の出力に応じた抑制を規定しています。WAGO は要求された信号範囲に応じて、500 以上のさまざまな I/O モジュールから顧客の要望に合わせたテレコントロールソリューションを組み立てます。WAGO のソリューションの特長:
太陽光発電所は遠隔から制御することができます。
仮想発電所では、非常発電機または生産システムのような分散型発電機、貯蔵施設、および制御可能な負荷は、柔軟で調節可能な組み合わせを作ります。これらのものをインテリジェントに同期することで、パワーグリッドの負荷は軽減されます。WAGO のテレコントローラは VHPready 4.0 通信規格の要件を満たしており、システムは故障なく接続できるようになります。WAGO のソリューションの特長:
太陽光発電、電池および power-to-gas の融合
エネルギー標準により、エネルギー発電事業者と需要家は仮想発電所に接続するのは容易です。その理由はさまざまな通信プロトコルを使用して、オブジェクトと変数を共通項に運ぶからです。WAGO コントローラは既に新しい仕様の要求を満たしています。
運転予備力はグリッドに変動があった場合電力の補償を行います。仮想発電所または個別の発電所や制御可能な需要家がこの電力を責任ある送信グリッド運用者に供給した場合、追加的な収入を得ることができます。運転予備力に関して、primary, secondary および minute 予備力があり、それぞれ数秒以内、5 分以内および 15 分以内で供給する必要があるという点で区別されます。信号の多様性、サイバーセキュリティ、および利用可能性に対する高い基準により、柔軟で、安全で、頑丈なコントローラが不可欠です。WAGO のソリューションの特長:
海上風力発電所は予備力も用意しています。
直接取引というのは、再生可能エネルギー発電者から大型顧客への、または電力交換による電力の販売を意味します。直接取引に関して、新しいシステムの強制的な直接取引と既存のシステムの選択的直接取引の間では区別がなされます。グリーン電力は従来法で生成した電力と同様に扱われ、同じ市場価格で販売されます。電力交換からの売上収入は販売後、追加収入を生み出す市場プレミアムと共にシステム運用者に支払われます。EEG システムの従来の直接取引では、運転準備と効率が獲得されます。加えて有効電力の設定点は、階段型信号またはスライディングとして指定されます。WAGO はあらゆる用途に適合した製品を持っています。
フィードイン報酬の代わり: オープン市場で電力販売
エネルギーシステムがデジタル化されたとき、全てが可能になるような戦略や製品が要求されます。WAGO はデジタルエネルギー転換に関し、経験とソリューションを持っています。