インターネット経由データ伝送
安全、経済的、ケーブル不要の 3G モデム付 PFC200 コントローラを使用して、あらゆる所で分散した機械やシステム上で制御、監視、メンテナンスおよび診断などをすることができます。最新のデータネットワークは、データパケットのルーティング、通信および配信を引き受けることができます。

エコパワー発電所の運用者は最も安いキロワット時電力を得ようと激しく争っており、システムを設置するとき効率と低価格に注意を払う必要があります。彼らは要求に応じてリモートで下方制御できるように、あるサイズのシステムをグリッド運用者の制御システムに接続することも必要となります。これにはテレコントロール通信が要求されます。
電力供給者とグリッド運用者間の通信を可能にするため、太陽光発電所の運用者はテレコントロールプロトコルに戻ります。WAGO コントローラは、IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (サーバ/クライアント), MODBUS, DNP3 規格に基づいて、標準化された使用が簡単なユーザインタフェースを持っています。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:
太陽光エネルギーは変動があるため、調節しなければなりません。
安全、経済的、ケーブル不要の 3G モデム付 PFC200 コントローラを使用して、あらゆる所で分散した機械やシステム上で制御、監視、メンテナンスおよび診断などをすることができます。最新のデータネットワークは、データパケットのルーティング、通信および配信を引き受けることができます。
太陽光発電システムのアセンブリの際は、安全で単純な取り付けが絶対必要です。WAGO は両方可能にします: 広範な TOPJOB® S レールマウント端子台の使用により、太陽光発電ラインは信頼性を保って永久的に接続されます。耐高電圧断路およびヒューズ端子台は、太陽光発電機をインバータから安全に分離します。遮断ダイオードのような追加のソリューションもあります。
WAGO は太陽光発電所の設置を簡単にします。
さまざまな用途に使う WAGO ヒューズ端子台は、最大6 mm⊃2; (AWG 16) の自動車用ブレードヒューズ、またはピボットヒューズホルダ付ミニチュアヒューズを取付できます。
プラグを差し込むだけで接続完了:TOPJOB® S レールマウント端子台を使用すると、世界中どこでも全ての現場で配線を素早く、直接、かつ確実に行うことができます。
インバータは太陽光発電システムの中心部です。インバータは太陽電池モジュールからの直流を交流に変換し、その後公共電力グリッドに供給されます。装置は最大一般 99% の効率があり、損失はほとんどありません。言い換えると、変換時の直流電力の損失は 100 分の 1 にしか過ぎません。インバータの耐性や性能は、構成している電子部品および電気機械部品によって決まります。この装置は長期間信頼性を維持し、高機能と安全性を小さな空間で確保しなければなりません。WAGO の高電流プリント基板用端子台はこの要件を満たします。
インバータを接続しているソーラー技術者
配電盤や制御盤の用途で WAGO X-COM®-SYSTEM および X-COM®S-SYSTEM を使用すると、システム配線を速く、また経済的に行えます。
風力タービンは最新の電子制御を備えています。中心的要素となるメインコントローラは、ウィンドトラッキングシステムやブレード調節システムなどの周辺制御機器と常に連絡を取っています。この連絡のためどんな天候でも、個々のシステムパラメータを変えることにより最適の運用が確保されます。電力グリッドへのタービンの適切な送り込みは、システムのグリッド接続の一定の監視を必要とします。電圧、電流、周波数のようなグリッド変数は記録されて、発電所制御システムに連続的に送られ、指定した制限値を超えた場合はただちに応答できるようにします。WAGO は風力発電マネジメントに対応し、グリッド運用者、ダイレクトマーケターおよびタービン運用者とスムーズなコミュニケーションができるようにします。これにより、関係者がシステムに遅延なくアクセスすることが可能になります。WAGO-I/O-SYSTEM 750 によって、風力発電所はフェイルセーフで制御および監視ができるようになります。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:
水力発電所の麓にある変電所
バイオガスプラントは、主として再生可能な原料や肥料を発酵させることによりバイオガスを生産します。ほとんどの場合、ガスはローカル熱電併給 (CHP) プラントに直接供給され、その後電力は公共電力グリッドに送られます。けれどもバイオガスは簡単にバイオメタンに変換でき、また天然ガスネットワークに送るか、またはリモート CHP で変換して、分散したローカルで熱を利用することができます。WAGO-I/O-SYSTEM はあらゆる場所で使用されます - 例えば個別プロセスのオートメーションで、処理プラントの制御で、または発電所をグリッド運用者の制御システムや制御エネルギーの供給者に接続する場合など。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:
バイオガスプラント発酵槽
水力発電所による再生可能エネルギーは、世界のエネルギー転換の重要な部分です。水力発電所を経済的に運用するためには、高度なオートメーションが必要になります。アプリケーションがいろいろある中で WAGO のソリューションは、監視や電力ステーション制御用の上位 SCADA システムに接続されている、タービン制御で見つけることができます。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:
アルプスの貯蔵電力ステーション
エネルギーシステムがデジタル化されたとき、全てが可能になるような戦略や製品が要求されます。WAGO はデジタルエネルギー転換に関し、経験とソリューションを持っています。
再生可能エネルギーをインテリジェントにネットワーク化して制御することは、グリッド運営者にとって主要な課題となります。WAGO はその専門的技術、製品、およびソリューションにより、お客様を手助けすることができます。