Référence 27 août 2021
Petites bornes pour grandes portées

Avec un nouveau pilote LED avec une hauteur de seulement 11 millimètres, OSRAM fait avancer le marché mondial de l'éclairage. Les bornes de raccordement CMS de la série WAGO 2060, extrêmement petites et confortables, constituent un élément essentiel de l'innovation.

Alors que des milliers de visiteurs professionnels déambulaient dans les couloirs de Light+Building en mars 2016, des foules se rassemblaient sur le stand OSRAM. "Nous avons déjà beaucoup attiré l'attention avec notre nouveau pilote LED", a déclaré Nicolai Heber, Product Manager LED Driver & Industrialization chez OSRAM, en revenant sur le salon. Son évaluation semble presque modeste, car avec le nouveau développement, OSRAM a volé la vedette à d'autres produits.

Pas étonnant : le nouveau pilote linéaire de la série "OPTOTRONIC Intelligent" porte à juste titre l'ajout "UltraFlat" - sa hauteur totale n'est que de 11 millimètres. Néanmoins, le pilote a une puissance allant jusqu'à 75 watts, dispose d'une gestion de température correspondante, maîtrise le DALI et peut être programmé - en plus du DALI et du LEDset - en utilisant la technologie radio Near Field Communication (NFC).

Avec le nouveau pilote, le spécialiste de l'éclairage basé à Munich entre dans de toutes nouvelles dimensions. Alors que la hauteur standard des ballasts à LED était autrefois de 30 millimètres, elle est tombée à 21 ou 22 millimètres il y a environ 15 ans - et c'est toujours la norme aujourd'hui. En d'autres termes : alors que les modules LED sont devenus de plus en plus plats, la conception des ballasts est restée similaire.

OSRAM fait bouger le marché - et donne aux fabricants de luminaires de grands avantages concurrentiels. Dès le départ, notre idée d'un pilote LED ultraplat s'adressait au segment des luminaires haut de gamme. « Avant même les coûts et l'efficacité énergétique, il s'agit de marquer des points avec un design attrayant », explique Heber, soulignant les exigences du marché du point de vue du fabricant. Ce sont aussi eux qui ont exprimé leur souhait d'un pilote plus plat à OSRAM. Au début du développement, cependant, il n'était pas du tout établi à quel point le nouveau pilote pouvait être plat, selon Heber. Puisque OSRAM voulait offrir aux concepteurs de luminaires une valeur ajoutée significative, l'objectif a été formulé de réduire de moitié la hauteur du pilote. Après une bonne année d'exploration, il est devenu clair que les 11 millimètres souhaités sont réalisables. Autre exigence : malgré le design mince, aucun compromis n'a été fait en termes de fonctionnalité. La durée de vie, la résistance à la température, la qualité de la lumière et d'autres détails techniques doivent répondre à des exigences élevées, même dans un boîtier plat.

OSRAM et WAGO

  • Technologie de connexion sans souci
  • Le câblage automatisé est un incontournable
  • Les pilotes offriront encore plus de fonctions à l'avenir

Technologie de connexion sans souci

50 % de hauteur en moins pour 100 % de liberté de conception en plus - cela signifiait relever d'énormes défis pour les composants individuels du pilote. Un domaine dont l'équipe de développement n'a pas eu à se soucier : la technologie de connexion. Pour le pilote ultra-plat, les ingénieurs OSRAM ont pu se rabattre sur les bornes pour circuits imprimés CMS de la série 2060 de WAGO. Lancées il y a environ quatre ans, les bornes de connexion de Minden comptent parmi les plus petites du marché. « Nous n'avons pu réaliser le produit qu'avec les bornes WAGO », explique Heber et : « Parce qu'elles combinent deux avantages : elles sont extrêmement petites et permettent un câblage pratique et comfortable.

LED-Treiber.jpg

Le câblage automatisé est un incontournable

Le pilote OSRAM a cinq bornes à 1 pôle du côté interne et deux bornes à 3 pôles du côté externe. Les bornes de la série 2060 ne mesurent que 4,5 millimètres de haut. Elles sont conçues pour des sections de conducteurs de 0,2 à 0,75 millimètres. « C'est idéal pour garder les circuits imprimés particulièrement plats. Dans le même temps, les bornes permettent un câblage automatisé. C'est un incontournable aujourd'hui », explique Heinz-Werner Hilgenberg, Market Manager PCB Applications & Lighting chez WAGO. Comme pour d'autres projets, l'expert WAGO a été étroitement associé au développement du nouveau pilote. « Il est important que la technologie de connexion offre un degré élevé de flexibilité. C'est le seul moyen pour les fabricants afin d'avoir la liberté qu'ils souhaitent dans la conception des produits », explique Hilgenberg, résumant son expérience. De nombreux fabricants ont déjà appris à apprécier les avantages des petites bornes et ont réalisé avec elles des modules LED innovants. Désormais, la série 2060 joue également un rôle clé dans le développement ultérieur des ballasts à LED.

osram logo.jpg

Les pilotes offriront encore plus de fonctions à l'avenir

D'autres composants pour le nouveau pilote OSRAM ont été créés entièrement à partir de zéro, en étroite collaboration avec les fournisseurs d'une part et avec certains fabricants de luminaires d'autre part, dans le plus grand secret. La puce de commande centrale, par exemple, est plus petite que d'habitude, mais offre plus de fonctions, et la bobine est également spécialement adaptée. Les premières versions de pré-série du nouveau pilote étaient prêtes à temps pour Light+Building. Plusieurs partenaires OSRAM ont pu présenter des luminaires LED inhabituellement plats à Light+Building. Eux aussi ont reçu beaucoup d'attention. Le pilote passe actuellement des tests spécifiques à chaque pays afin de recevoir les certifications respectives. Il sera disponible à partir d'août 2016. Dans les mois qui ont suivi, le système ultra-plat a été complété par un capteur de 11 mm de hauteur pour la détection de lumière du jour et de présence. Dans un avenir proche, a déclaré Heber, les pilotes LED deviendront encore plus intelligents. « Avec ce produit, des données telles que les heures de consommation peuvent également être lues. Dans la perspective d'un réseau intelligent, ces fonctions vont se multiplier ». Selon Heber, le NFC s'imposera également sur certains marchés à moyen terme. « Nous avons bien sûr également fait de bons progrès en termes de hauteur de profil », résume Heber. Le dernier mot n'a certainement pas encore été prononcé ici non plus.

par Patrick Schirrmacher | 30/08/2016

Sources des images : Stephan Görlich/vor-ort-foto.de

Aperçu des produits

WAGO en pratique

Références dans la technique d'éclairage

Technologie LED économique

Grâce à une technologie d'éclairage obsolète, l'éclairage public est un piège à coûts énergétique. La gamme d'éclairage modulaire de Nordeon change cela - avec la technologie WAGO.

building_referenz_nordeon_3_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Marine & Offshore

A toute vitesse - qu'il s'agisse d'applications dans la construction navale ou d'applications onshore/offshore : WAGO allie innovation et fiabilité et est plus apprécié car il est également un partenaire flexible pour de nombreux fournisseurs de navires.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg

Technologie énergétique

Le numérique dans l'avenir - le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg