Sprache auswählen

Referenz
Klemmensystem für alle Schaltanlagen

Die JOKIEL GmbH projektiert und fertigt Schaltanlagen für die unterschiedlichsten Branchen. Reihenklemmen TOPJOB® S von WAGO sind dabei eine wichtige Komponente, um die niedrigen Durchlaufzeiten und hohe Qualität zu erfüllen, für die das oberpfälzer Familienunternehmen bei seinen Kunden bekannt ist.

„Die Anlagen unserer Kunden kommen weltweit zum Einsatz“, so Thorsten Jokiel, der zusammen mit seinem Bruder Markus die Geschäftsführung der JOKIEL GmbH innehat. „Wir arbeiten daher nur mit namhaften Herstellern zusammen, die auf dem Weltmarkt anerkannt sind und entsprechend zertifizierte Produkte bieten.“ Im Falle der Anschlusstechnik setzt JOKIEL dabei auf WAGO: Seit 2006 werden die von JOKIEL gefertigten Schaltschränke mit den Reihenklemmen TOPJOB® S von WAGO ausgestattet.

Ihre Vorteile mit WAGO:

  • die fertig konfektionierten Reihenklemmen TOPJOB® S von WAGO gibt es in der passenden Betätigungsvariante für jede Anwendung

  • sicher, einfach und intuitiv in der Handhabung dank Push-in CAGE CLAMP®

  • sekundenschneller Ausdruck von Beschriftungsstreifen mit dem WAGO Smart Printer

Vom Gebäude bis zum Autobauer

Das Unternehmen JOKIEL mit Stammsitz in Amberg, rund 50 Kilometer östlich von Nürnberg gelegen, fertigt Schaltanlagen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Während im Gründungsjahr 1982 Bernhard Jokiel den Fokus noch auf die Gebäudetechnik legte, kam bald auch der Bau von Schaltanlagen für den Sonderanlagenbau hinzu. Heute fertigen die 50 Mitarbeiter unter anderem Schaltschränke für Unternehmen aus der Filter- und Kältetechnik, für die Automobilbranche, für verschiedenste Industriebereiche sowie Niederspannungsverteiler bis 3200A, aber auch nach wie vor für die Gebäudetechnik. Bis zu 1.200 Schaltschränke entstehen so in Amberg jährlich, wobei die Dimensionen von einem gerade mal DIN A4 großen Wandschrank bis zu 20 Meter langen Schaltanlagen reichen. „Die Vielfalt der Anwendungen, die wir bedienen, bietet unseren Kunden aus der Industrie einen Vorteil: wir können nicht nur Schaltanlagen für ihre Produktion bauen, sondern auch im Falle eines Hallen-Neubaus tätig werden“, so Thorsten Jokiel. „Unser Kunde hat dabei immer den gleichen Ansprechpartner.“

factory_referenz_jokiel_2000x1500.jpg

Seit über 30 Jahren projektiert und baut die JOKIEL GmbH mit ihren heute 50 Mitarbeitern Schaltanlagen für die Gebäudetechnik und den Sonderanlagenbau.

Eine Federklemme für alle Applikationen

Von Vorteil ist es da natürlich, wenn auch die in den Schaltanlagen eingesetzten Komponenten für alle Anwendungsbereiche zertifiziert sind – wie die TOPJOB®S-Reihenklemmen von WAGO. Deren Federklemmtechnik verfügt über die nötigen Zertifizierungen, sodass JOKIEL mit nur diesem einen Reihenklemmensystem überall auf der Welt und in allen Anwendungen arbeiten kann. Seit rund zehn Jahren setzt JOKIEL die TOPJOB® S ein, und auch vorher schon verwendete der Schaltanlagenbauer Federklemmen von WAGO. „Wir waren einer der ersten Schaltanlagenbauer, die Federklemmen eingesetzt haben“, so Thorsten Jokiel und erinnert sich: „Der Umstieg damals von Schraub- auf Federklemmtechnik war ein Meilenstein. Für uns boten die Federklemmen eine große Erleichterung beim Verdrahten, da keine Schrauben mehr angezogen werden mussten. Und unsere Kunden profitieren seitdem von der Wartungsfreiheit.“ Denn während bei Schraubklemmen die Schrauben regelmäßig nachgezogen werden müssen, entfällt diese Arbeit bei der Federklemmtechnik komplett. „Damit konnten unsere Kunden ihren Wartungsaufwand deutlich reduzieren, zumal die Anschlüsse absolut störungssicher sind. Inzwischen ist die Federklemmtechnik bei unseren Kunden akzeptiert und wird in allen Branchen ohne Vorbehalte eingesetzt“, so Jokiel.

factory_schaltschrank_reihenklemmen_beschriftung_2000x1500.jpg

Mit ihrer kompakten Bauform ermöglichen die TOPJOB®S-Reihenklemmen noch einmal eine höhere Packungsdichte im Schaltschrank.

Push-in-Technik spart Zeit bei der Verdrahtung

Mit dem Umstieg auf TOPJOB® S im Jahr 2006 konnte JOKIEL noch einmal Zeit bei der Verdrahtung der Schaltanlagen einsparen: „Dank der Push-in-Technologie können wir mit dieser Klemme jetzt viele Leiter direkt stecken“, so Thorsten Jokiel. Im Unternehmen sind das heute rund 80 Prozent, überwiegend mit einem Nennquerschnitt bis zu 2,5 Quadratmilimetern. Alle Leiter werden auf einer vollautomatischen Drahtkonfektioniermaschine mit Aderendhülsen versehen. „Die Verdrahtungsleitungen werden aus den in EPLAN designten Stromlaufplänen und Aufbauzeichnungen automatisch erstellt“, erklärt Jokiel. „Auch Montageplatten, Schaltschranktüren und -gehäuse werden bei uns auf einem CNC-gesteuerten Bohrcenter vollautomatisch gebohrt und gefräst.“ Und mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Mit dieser Durchgängigkeit haben wir schon früh viel von dem erreicht, was heute unter dem Begriff Industrie 4.0 verstanden wird. So können wir schnelle Durchlaufzeiten erzielen und – auch dank unserer kompetenten Mitarbeiter – einen sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere Anlagen sind schließlich über mehrere Jahrzehnte bei unseren Kunden im Einsatz.“

factory_smartprinter_beschriftung_bedienung_2000x1500.jpg

Mit dem Smart Printer spart JOKIEL rund 30 bis 40 Prozent Zeit bei der Beschriftung in der Serienfertigung.

Höhere Packungsdichte im Schaltschrank

Für Jokiel ist es daher selbstverständlich, auch bei den in den Anlagen eingesetzten Komponenten immer auf dem Stand der Technik zu sein. Das galt auch bei dem Umstieg von der „klassischen“ Federklemme von WAGO auf die TOPJOB® S, wie sein Bruder Markus knapp zusammenfasst: „Warum sollten wir beim Alten bleiben, wenn die neue Serie nur Vorteile bietet, aber keine Nachteile? Nicht nur das Handling ist dank der Direktstecktechnik einfacher, sondern die neue Klemme wurde auch hinsichtlich der Bauform verbessert. Sie ist rund 15 bis 20 Prozent schmaler, so dass wir im Schaltschrank eine höhere Packungsdichte erreichen.“

factory_referenz_jokiel_topjobs_reihenklemmen_schaltschrank_2000x1250.jpg

Neben TOPJOB®S-Reihenklemmen verschiedener Baugrößen setzt JOKIEL auch Wandlerkomponenten, Übergabe- und I/O-Module, Netzteile oder Switches von WAGO ein.

factory_referenz_jokiel_thorsten-jokiel_2000x1250.jpg

Die TOPJOB®S-Reihenklemme von WAGO bietet Synergien, um die niedrigen Durchlaufzeiten und hohe Qualität zu erfüllen, für die wir bekannt sind.

Thorsten Jokiel

Geschäftsführer von JOKIEL

Um 30 Prozent schnellere Beschriftung

Als weiteren Vorteil nennt Markus Jokiel, der in der Geschäftsführung vor allem für die Entwicklung und Planung der Anlagen verantwortlich ist, die Beschriftungsmöglichkeiten, die WAGO mit dem Smart Printer bietet: Mit dem kompakten Thermotransferdrucker lassen sich mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen erstellen, die mit einer Handbewegung über gleich mehrere Reihenklemmen hinweg angebracht werden. Dank der Konturengleichheit bei allen TOPJOB®S-Reihenklemmen – JOKIEL setzt neben den 1,5 Quadratmillimeter Klemmen auch andere Querschnitte sowie 2- und 4-Leiter-Klemmen ein – lässt sich die Beschriftung durchgängig anbringen. Thorsten Jokiel: „Ich kann also verschiedene Klemmen auf einer Leiste mischen und sie dennoch in einer Ebene mit einem Streifen zusammen beschriften.“ Markus Jokiel ergänzt: „Wir setzen den Smart Printer vor allem für unsere Serienproduktion ein. Für wiederkehrende Schaltanlagen haben wir zur Zeit 27 verschiedene Reihenklemm-Module abgespeichert. Mit nur einem Knopfdruck können wir die benötigten Beschriftungsstreifen drucken. Die Zeitersparnis zur herkömmlichen Beschriftung liegt so sicherlich bei 30 bis 40 Prozent.“

factory_referenz_jokiel_schaltanlage_schaltschrank_halle_2000x1500.jpg

Die kleinsten Schaltschränke sind kaum größer als ein DIN A4 Blatt – die größten sind bis zu 20 Meter lang.

Auch mal einen Querschnitt höher anschließen

Er weist noch auf einen weiteren Vorteil der TOPJOB®S-Klemmen hin: Die hohen Sicherheitsreserven. Denn alle einstöckigen TOPJOB®S-Reihenklemmen können mit unvorbehandelten ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern eine Stufe über dem jeweiligen Nennquerschnitt verdrahtet und mit dem jeweiligen Nennstrom dieser Leiter belastet werden. „In der Praxis passiert es immer mal wieder, dass bei externen Anschlüssen Leiter mit einem Querschnitt größer als ursprünglich geplant gezogen werden. Mit der TOPJOB® S muss ich meine Klemme nicht tauschen, sondern kann zum Beispiel auch einen Leiter mit einem Nennquerschnitt von 4 Quadratmillimetern an eine 2,5 Quadratmillimeter-Klemme anschließen“, so Markus Jokiel.

„Die Produkte von WAGO bieten Synergien, die uns bei der Realisierung unserer schnellen Durchlaufzeiten und unseres hohen Qualitätsstandards unterstützen“, so denn auch das Fazit von Thorsten Jokiel. „Zudem ist die Liefertreue hoch und die Lieferzeit kurz – wichtig für uns, da wir nahezu Just-in-time fertigen. WAGO ist daher grundsätzlich bei der Anschlusstechnik als Lieferant gesetzt.“

Autor: Olaf Meier

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Bereich Fertigungstechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Fertigungstechnik ermöglichen.

Wartungsfreiheit und Zeitgewinn

CNC-Bohrmaschinen von Schmoll kommen weltweit zum Einsatz. Bei deren Verdrahtung der Elektroinstallation kommen TOPJOB®S-Reihenklemmen von WAGO zum Einsatz.

factory_referenz_schmoll_torsten-thom_markus-winterschladen_reihenklemmen_2000x1500.jpg

Do it yourself Automatisierung

Musteranlagen und Sondermaschinen für die Fertigung baut Kathrein selbst. Intensiv genutzt werden dazu WAGO-Produkte und die Software e!COCKPIT.

factory_referenz_kathrein_herstellung_sondermaschienen_2000x1500.jpg

Energieversorgung auf Nummer sicher

Zur Überwachung seiner Produktionsanlagen nutzt Schaeffler Feldbuskoppler von WAGO, mit denen die Störmeldeverarbeitung deutlich eleganter läuft.

factory_fliessband_maschinen_laufbaender_2000x1500.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Lösungen

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO ist nicht nur im Bereich Fertigungstechnik vertreten. Erfahren Sie, welche Lösungen WAGO in anderen Branchen bietet.

Energietechnik

Der Energiesektor steht in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und innovative Lösungen von WAGO helfen, dieses zu meistern.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg

Marine und Offshore

Ganz gleich, ob Anwendungen im Schiffsbau oder im On-/Offshore-Bereich: WAGO vereint Innovation mit Zuverlässigkeit und ist bevorzugter, weil auch flexibler Partner vieler Schiffzulieferer.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Andere WAGO-Themen

Energiemanagement

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Lieferkette

Verantwortung übernehmen bedeutet: nicht nur das eigene Unternehmen, sondern die gesamte Lieferkette zu betrachten. WAGO trägt Sozial- und Umweltstandards an seine Partner heran.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg